Ochrana pri záplavách

Prehľad

Prehľad

Obmedzenie možného poškodenia pobrežia alebo pevniny záplavami si vyžaduje čerpacie sústavy, ktoré v kritickom okamihu nezlyhajú. V stávke je toho veľa – najprv ochrana ľudí, úrody a hospodárskych zvierat, a neskôr taktiež prevencia kontaminácie, poškodenie infraštruktúry a možné riziko hladu.

Zaistenie zvládnutia záplav si často vyžaduje dôkladné plánovanie. Použitie simulácie výpočtovej fluidnej dynamiky (CFD) v konštrukčnej fáze umožňuje riešenie na mieru využívajúce čerpadlá Grundfos, ktoré zvládajú požiadavky na dopravu veľkých objemov povrchovej alebo dažďovej vody pri nízkej dopravnej výške, napríklad pri ochrane pred záplavami, riadení prístavov a podobne. Produktový rad axiálnych čerpadiel a čerpadiel so zmiešaným prietokom Grundfos je špecificky navrhnutý pre náročné použitie a riadenie toku, pričom čerpadlá je možné inštalovať ako suché alebo ponorné.

Nádrže pre dažďovú vodu
Nádrže pre dažďovú vodu sú účinným spôsobom, ako obmedziť maximálny prietok a vyrovnať hodnoty prietoku dažďovej vody v kanalizačnej sústave. Pri strategickom rozmiestnení znamenajú nádrže pre dažďovú vodu lepšie využitie kanalizačnej sústavy, umožňujú inteligentné riadenie toku dažďovej vody a v konečnom dôsledku šetria investície do infraštruktúry. Nádrže pre dažďovú vodu je možné postaviť takmer v ľubovoľnej veľkosti a tvare. Vstup a výstup je možné riadiť gravitáciou, pomocou čerpacej sústavy alebo kombináciou oboch v závislosti na hydraulických podmienkach v sústave.

Grundfos ponúka viacero čerpacích a regulačných riešení, a taktiež miešadlá a čistiace zariadenia, ktoré spoločne zaisťujú spoľahlivú a automatickú prevádzku nádrže na dažďovú vodu. Keď je hydraulické zaťaženie obmedzené a je k dispozícii kapacita, môžete vždy znova dosiahnuť pohyb splaškov s perfektnou účinnosťou.

Grundfos disponuje čerpadlami, ktoré zvládajú tieto náročné požiadavky. Produktové rady čerpadiel Grundfos SE/SL, S a KPL/KWM sú špeciálne navrhnuté pre náročné použitie a riadenie toku, pričom ich je možné nainštalovať ako suché alebo ponorné. Typový rad hladinových snímačov Grundfos zaisťuje, že vaša čerpacia sústava môže regulovať možné výkyvy v dopyte na výkon. Zaisťuje to optimálny prívod dažďovej vody do nádrže, ako aj jej odvod.

Čerpadlá Grundfos DW sú odolné, prenosné ponorné čerpadlá s vertikálnym vypúšťacím hrdlom navrhnutým pre odvodňovanie stavenísk, výkopov, drenáž budov a podobné aplikácie, kde je potrebné čerpať neupravenú vodu alebo kde sa vyskytujú vysoké tlaky.

Účinné miešanie a čistenie vyrovnávacích nádrží je dôležité pre minimalizáciu prevádzkových nákladov a vylúčenie problémov so zápachom. Typový rad Grundfos RainJets je pre tento účel špeciálne navrhnutý vďaka odolnej konštrukcii, a jednoduchým opravám a údržbe. RainJets môže pracovať samostatne alebo spoločne s odolným a trvanlivým miešadlom AMD.

Regulácia a sledovanie
Monitorovacie a regulačné sústavy zvyšujú potenciál pre zlepšovanie účinnosti a spoľahlivosti. Grundfos dodáva štartéry čerpadiel a externé pohony s premenlivými otáčkami (Grundfos CUE), špecializované regulačné prvky pre jednoduchú reguláciu funkcií čerpadla a internetový dohľad (Grundfos Remote Management) s ľahko použiteľným rozhraním SCADA.

Sledovacie a regulačné sústavy Grundfos zahŕňajú komunikačné rozhranie typu plug-and-play, ktoré komunikuje cez 95 % komunikačných štandardov dostupných na trhu. Široký rad príslušenstva snímačov – napríklad hladinové, prietokové a teplotné snímače – zaisťuje, že máte potrebné údaje pre regulačnú sústavu svojich čerpadiel.

Grundfos môže ponúknuť špecializované znalosti na pomoc so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu čerpacieho riešenia. Dohody o uvedení do prevádzky od spoločnosti Grundfos zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady, od pravidelnej údržby po náhradné diely pre optimálnu prevádzku.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Súvisiace výrobky
Dokumentácia

Stiahnuť


nádrže pre dažďovú vodu

Konštrukcia nádrží pre dažďovú vodu

Príručka Grundfos „Konštrukcia nádrží pre dažďovú vodu – Odporúčania a Usporiadanie“ pokrýva každý aspekt konštrukcie nádrží pre dažďovú vodu od dimenzovania po inštaláciu.


Technický článok Grundfos

Technický článok

Tipy prevedenia pre záplavové kontrolné čerpacie stanice


 Axiálne a kombinované prietokové čerpadlá Grundfos

Grundfos KPL a KWM

Axiálne a kombinované čerpadlá pre manipuláciu veľkého množstva vody


čerpanie splaškovej vody

Čerpanie splaškovej vody

Stručné informácie a teória pre optimalizáciu infraštruktúry.


Referencie Grundfos o ochrane pri záplavách

Referencie o ochrane pri záplavách

Grundfos je kompetentný ponúknuť to pravé riešenie. V tomto dokumente si prečítajte referencie zo sveta o našich ochranách pri záplavách.


wu profil

Spravte krok späť...

A pozrite sa na väčší obrázok. Príručka využívania vody od Grundfos.


Prípady
References

KJI Grundfos – references to flood control projects from around the world

KJI, a Grundfos Group company, has an unparalleled history supplying flood control pumps and solutions around the world. We have selected a few reference projects to show the scale and the success of these solutions.

KJI Grundfos has successfully installed pumping stations in many locations around the world, ranging from new installations in difficult environments to replacement and refurbishment projects. These projects have in common the optimisation of energy use and operation, cost savings, and the requirement that they must meet the storm water challenges of the future.

 

Coping with increased stormwater flows

In the first quarter of 2010, YCC Grundfos received an order from the City of Newport, Rhode Island, USA for a stormwater pumping station with different capacities for varying head and flow requirements for stormwater overflow and ocean outfall protection.

Grundfos supplied:

Pre-sales consultancy

Pumping station design

Supply of complete pumping station package

Supervision of installation

Commissioning

Grundfos pumping station solution:
Grundfos supplied KJI dewatering pumps capable of meeting the requirements stated above. The pumps are fully operational.

Axial Flow Wet Pit Units:
Duty Conditions #1 = 13,500gpm @ 9.5’ft TDH
Duty Conditions #2 = 28,500gpm @ 10.1’ft TDH

Axial Flow Pump KJI KPL-50hp-14T

Axial Flow Pump KJI KPL-120hp14T

2 pump sets

2 sets of concrete draft tube stainless steel seating plates

Grundfos KJI eMAP Sensor modules

Sewage pumping station refurbishment

In mid-2010, YCC Grundfos received an order from the City of Streator, ILL., USA for a new sewage pumping station with different capacities for varying head and flow requirements to upgrade the Streator Water Treatment Facility.

Location:  Streator, ILL.

Order Date: 2nd Q. 2010

YCC Grundfos Rep:  YCC Chicago Direct Office

Grundfos supplied:

Pre-sales consultancy

Pumping station design

Supply of complete pumping station package

Supervision of installation

Commissioning

Grundfos pumping station solution:
Grundfos supplied wet pit GEF submersible pumps capable of meeting the requirements stated above. The pumps have been fully operational since the end of 2010.

Wet Pit Units:
Duty Conditions = 2510gpm @ 63’ft TDH

Wet Pit Submersible Pumps:
GEF S2.100.200.520.4.62M

3 pump sets

3 sets auto-coupling, guide rail and lifting chain 

Grundfos Dedicated Control IO111

Nogok Li pumping station protects Yunchun County, South Korea, from potentially disastrous flooding

The potential for flood disaster in the Im-Jin Rive is high, because the river basin is deep and flows rapidly. Floods in the late 1990’s killed 128 people and affected over 31,000, with damage for USD 1 billion.

Grundfos KJI supplied:

Pre-sales consultancy

Support pumping station design

Supply of complete pump and column tube

Supervision of installation

Commissioning and maintenance training

The pumping station solution:
Following completion of the network pumping station, localised torrential downpours can be discharged into the Im-Jin River, protecting Yunchun County.

Pump model: 1800KWM850 18T66 - 4units

Motor: 850kW * 18P * 6600 * 60Hz

Duty point: Q 390m3/min at H 9.8m

Application: Storm water

The pumps have a double sealing system on the motor bracket. If water enters the motor bracket by the cable entrance, the water can’t go into motor because of our sealing system, meaning it can run in emergency situations without any impact.

An anti-cavitation cone is installed and reduces vibrations, noise and prevents cavitation.

Pumping station refurbishment in Chicago, ILL, USA

Grundfos is supplying pumps to the Illinois Dept. of Transportation (IDOT), as part of the refurbishment of Pumping Station #27. Ordered in Q3 2010 through YCC, the pumps are to be installed in Q3 2011.

Grundfos supplied:

Pre-sales consultancy

Pumping station design

Supply of complete pumping station package

Supervision of installation

Commissioning  (Pumps to be installed 3rd Q 2011)

Grundfos pumping station solution:
Grundfos is supplying the complete pump package for this rehabilitated and upgraded Axial/Mixed Flow stormwater pumping station for the IDOT P.S. #27 Facility.

Main Pump Units: Duty Conditions = 30,000gpm @ 49’ft TDH

Submersible Axial/Mixed Flow Pumps: KJI KWM-540hp-12T41

Qty (9) pump sets

Qty (8) draft tube columns 

Qty (8) Grundfos KJI eMAP Sensor Modules

Qty (8) sets on lifting cable and power cable support assemblies.