Ako nainštalovať ponorený kábel?

Pred inštaláciou ponoreného kábla na motor sa musíte ubezpečiť, že zásuvka kábla je čistá a suchá. Pre jednoduchú inštaláciu je potrebné gumové časti káblovej zásuvky obaliť nevodivou silikónovou pastou. Skrutky, ktoré držia kábel na mieste, musia byť utiahnuté pomocou týchto uťahovacích točivých momentov:

MS 4000: 2.0 Nm

MS 402: 2.0 Nm

MS 6000: 4.0-5.0 Nm

MMS 6000: 10 Nm

MMS 12000: 15 Nm





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati